This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316-Q1:TLV316-Q1的最大失调电压漂移

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316-Q1, TLV316, OPA316, OPA657, OPA656, OPA838, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883231/tlv316-q1-maximum-offset-drfit-for-tlv316-q1

器件型号:TLV316-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV316OPA316OPA657OPA656OPA838OPA837

大家好、

请提供最大 TLV316-Q1输入温漂是多少? 数据表仅指定了典型值。

谢谢。

此致、

Wei-Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Wei-Hao、  

    是的、TLV316 未显示最大漂移规格、  

    不过、它是 OPA316的宽松限制版本、显示了最大值、  

    大致说来、漂移与25C 偏移电压成比例、所以-如果测试限值从 OPA316的+/-2.5mV 增加到 TLV316的+/-3.0mV、则可以估计最大漂移为(3/2.5)*10uV/C =+/-12uV/C TLV316上的最大值-除非有人有数据、 这当然会更好。  

    实际上、OPA316具有漂移图-通常情况下、偏移漂移是双极的、但这种漂移是单极的、或者只是在这里显示幅度、  

    下面是一个显示温度偏移的图、该部件可能是单极性正极?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。 您对 TLV316-Q1的理解和解释是正确的。

    但我需要我们的系统团队提供 TLV316-Q1的测试限制、以便 TI 向客户保证。

    谢谢你,祝你度过美好的一天:)

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦浩  

    失调电压漂移很少是经过测试的规格。 - max 通常根据特征评定为4至5sigma 来估算。  

    有几个例外

    OPA656和 OPA657在最终测试中进行过 ATE 测试

    OPA837和 OPA838在晶圆探针处进行屏蔽、但在封装中有一些变化。  

    即使 OPA316经过温漂测试、也不太可能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题已离线回答。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常感谢团队的支持。

    此致、

    Wei-Hao