This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239A-EP:可靠性 EP 报告错误

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892621/lm239a-ep-error-on-the-reliability-ep-report

器件型号:LM239A-EP

您好,

我们在 sclk004a EP 可靠性报告中注意到一个故障,3 MPN 位于 TSSOP-14封装中,但数据表中提供了准确的数据:

LM239AQDREP SO (D)-14 [-40;125]

LM239AMDREP SO (D)-14 [-55;125]

LM239AMPWREP TSSOP-14 [-55;125]

然后,请您支持我们获取更新和正确的 EP 可靠性报告以及相关信息吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liouaeddin 您好、

    我认为,这些规则在本文件第2节(第2页)所述的"以相似性进行限定"规则中有涵盖。 都使用相同的裸片。

    我将对质量进行双重检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liouaeddin 您好、

    我收到了质量团队的确认、根据 JESD47规则、SOIC 与 TSSOP 器件"通过相似性认证"。

    您可以在产品文件夹的"订购和质量"选项卡中的"认证摘要"链接下查看每个器件的质量信息:

     https://www.ti.com/product/LM239A-EP/samplebuy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题不在“认证摘要”中,而是在 EP 报告中,您如何通过相似性解释 SOIC 和 TSSOP 两种不同封装(采用不同的注塑工艺)的认证?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将需要将其脱机以进行应答。  Paul 或我将向朋友发送请求、以了解我们如何帮助解决问题。

    希望在我们的质量工程师的额外帮助下、我们能够解决该问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIOUAEDDIN

    报告已更新,并将于今晚在网上更新。  我将在此时关闭此帖子。

    感谢您的耐心等待、

    卡盘