This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:INA213:如果端子电流限制在5mA 以下、是否安全?

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880665/ina213-ina213-is-it-safe-if-terminal-current-is-limit-below-5ma

器件型号:INA213

您好!

根据之前的问题、客户想知道、您能否提供如下所示的 ESD 二极管电流能力曲线?

谢谢。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/872026

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您显示的曲线的时间刻度为1µs 至10000µs。 但 ESD 仅持续数十纳秒。 换句话说、内置 ESD 保护二极管(ESD 单元)无法承受与分立二极管相同的能量。 如果要将更大的能量分流到电源轨、则需要一个外部保护二极管。

    此外、内置 ESD 单元不能在正常运行期间反复分流电流。 它只能承受自拍式 ESD 事件。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们没有该数据。 我们将 ESD 单元的特征描述为几件事情。 首先是能够防止标准 ESD 冲击(第6.2节)、正如 Kai 提到的、这些冲击持续几十到几百纳秒。 第二个是输入电压超过绝对最大额定值后、它们将开始导通的直流电流(第6.1节)。 如果此导通电流限制在5mA 以下、则 ESD 单元不应过热并损坏器件。 应使用输入电阻器来限制电流;然而、由于 INA213没有高输入阻抗、如第7.4.1节所述、整个电路将受到增益和偏移误差的影响。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter