请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2189 大家好、团队、
我的客户对 OPA2189有疑问。
您能告诉我 OPA2189的斩波频率吗?
您是否有以下数据?
- 斩波频率批次间差异数据
- 斩波频率温度相关性数据
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sato-San、
TI 不向客户提供:
TI 提供有关 OPA218x 零漂移运算放大器斩波特性的一般信息。 OPA2189斩波频率设计为150kHz±10%、但在整个生产批次和温度范围内变化可能会更大。 这通常不是用户需要考虑的问题、因为内部同步滤波器与斩波频率同步、因此其变化不是问题。
此致、Thomas
精密放大器应用工程