This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:输入失调电流-分流电压测量输入上的外部滤波器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879872/ina226-input-offset-current---external-filter-on-shunt-voltage-measurement-input

器件型号:INA226

您好!

我将 INA226与10Ω μ F 至100nF 10Ω 的分流电压输入滤波器搭配使用。 在不同电路中、我的共模电压大约为1.2V-24V、而我的感应电阻器为22mΩ Ω。 我希望电流大约为1-2A。 我想计算该滤波器由于 INA226的输入偏置电流而增加的额外误差。 然而、在数据表中未给出偏移电流、而是给出了一个公共技术规格、即10μA μ A Per IN+和 IN-。

如果流入这些引脚的电流相等、那么我认为外部滤波器不会增加任何额外的误差、因为两个滤波器电阻器的压降相等、只会出现一个小的共模并且差分精度将保持不变。  

我知道流入 IN-引脚的电流本身也会作为电流测量的误差而增加、但是由于 IN-引脚的偏置电流远小于我的预期测量值、我忽略了该误差。

您能否告诉我 INA226的 IN+、IN-引脚的最大输入偏置失调电流是多少?

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    遗憾的是、我们无法为 INA226提供任何最大或最小 IO 规格(输入失调电流)、因为数据表中未包含此规格。 但是、对于您所感应的分流电压电平(22mV 至44mV)、我预计 IO 的误差影响可以忽略不计。 10Ω IO 为1µA μ V (这将非常高)、这将产生1µA μ V*2 μ V = 10µV μ V 的偏移。 在22mV 分流电压下、偏移误差为100* 10uV/22mV = 0.045%

    希望这对您有所帮助、

    Peter