This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:两个 OPA376失真?

Guru**** 2503795 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895755/opa376-two-opa376-distortion

器件型号:OPA376

尊敬的 TI 专家:

使用 OPA376时遇到问题、电路配置如下:

电源电压为3V、GND、Vref 为400mV。 信号源 VG1是具有数百 UV 电平的正常正弦波。

当我将电压源 J_P 和 J_N 连接到 J_PRE_P 和 J_PRE_N 时、测得的信号(VM)如下所示:似乎正弦波的一半向上和向下移动。

当我移除第一级 OPA376 (上图中的 IOP1和 IOP2)、并且仅使用第二级 OPA376 (上图中的 IOP3和 IOP4)、且 J_P 和 J_N 连接到 J_POST_P 和 J_POST_N 时、信号变为正常且无失真:

这真的让我感到困惑。 当我添加第一级时、会导致失真的原因是什么? 是因为

(1)偏移? 但 OPA376也用于第二级、为什么没有出现失真?  

(2)交叉? 但为什么第二级没有交叉失真?

还有其他可能的原因吗? 如何解释这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略 上述电路中的一些错误、它只是 一个图表草图。 关键问题是失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的第一个放大器级看起来可能会进入压摆率限制、从而产生观察到的失真。 我认为情况可能是因为正弦波的三角测量。

    我们确实需要查看具有组件值的确切 OPA376电路、并了解有关输入信号特性、频率、振幅等的更多信息 如果我们有这种情况、我们可能会弄清楚电路中发生了什么。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    输入信号频率非常低至1Hz、很难达到 SR 限制。 您能给我提供您的电子邮件地址吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LZ、

    您能否发布您的 TSC 文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如下图所示(可在应用手册 SBOA181A 中查看)、您是否具有 MOSFET 对膨胀时 OPA376的输入电压范围数据?

      

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LZ、

    您的失真太大、无法通过输入失调电压交叉来解释。

    原因可能是电容负载过高或开始短路保护或其他原因导致不稳定。 但是、如果没有原理图或任何其他详细信息、就不可能说有用的东西。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LZ、

    是否有公司 专有信息等原因导致您无法在 e2e 论坛上分享您的 OPA376电路? 我们通常会尝试在公开的情况下解决 e2e 提出的问题、以便所有感兴趣的人都能从调查中学习。 但是、如果由于专有原因而无法共享您的电路、我们可以将此事保密。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LZ、

    由于这已离线、请关闭此 e2e 线程。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程