This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2369:TLV2369去耦电容器

Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2369
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870543/tlv2369-tlv2369-decoupling-capacitor

器件型号:TLV2369

你(们)好

我将 TLV2369用于向放大器供电的应用中、该应用可交替开启和关闭以节省功耗。

由于电路板上的这些器件很少,我希望将旁路电容器降低到10nF。

TSC 项目使用10nF、但 DS 建议使用100nF。

是否可以安全使用10nF?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsahi、

    可能还可以。 但是、我建议在旁路电容器变化前后检查运算放大器 V+引脚上的纹波电压。 如果您在最坏的工作条件下看到电压轨的纹波电压没有变化或变化不大,请确保进行这些变化是安全的。  

    此外、请确保您使用的是低 ESR X7R 或 C0G 陶瓷电容器。 请阅读电容器的数据表、了解其在温度、电压偏置、封装尺寸和实际使用电容值方面的性能特性。

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我将按照您的建议进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsahi、

    没有简单的答案。 它取决于电源电压供电的其他电压以及 TLV2369必须驱动的负载。

    最后、您可以在去耦电容器前面的电源电压线路上串联几欧姆的电阻器、以限制浪涌电流。

    Kai