This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355-Q1:当我提供100MHz 正弦波输入时、不会出现输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA355-Q1, TINA-TI, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889463/opa355-q1-output-is-not-come-when-i-give-100mhz-sine-wave-input

器件型号:OPA355-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA695

您好!

我们   在项目之一中使用了 OPA355-Q1运算放大器。 原理图随附、供您参考

当我以2Vpp 的振幅提供100MHz 正弦波输入时、运算放大器 OPA355-Q1 不提供输出(观察到0V)。 此部件是否支持100MHz 频率应用?

如果不是、请建议使用适用于100MHz application.e2e.ti.com/.../Sheet2.pdf 的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../mani_5F00_opa355.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mani、感谢您提供原理图、一些评论、  

    请勿在 V+基准上使用如此高的 R、并添加噪声滤波电容器-可能为10kohm 值和1uF 电容器。  

    不能直接向 SMA 输出匹配的阻抗线、需要使用50欧姆 R 隔离线路电容-如果端接电阻为50欧姆、则需要获得更大的摆幅、例如1k 欧姆输入 R 的4Vpp  

    3.您将需要一些严重的压摆率来传递该信号- 100Mhz 4Vpp 摆幅需要1256V/usec -并且您将需要一些裕度。 在单个5V 电源上使用4Vpp 时、很少有低增益稳定器件能够实现这一目的。 您可能需要使用更像-2.5V 和+7.5V 电源的电流反馈- OPA695是一个选项、但如果确实需要1的增益、则可以将 R 缩放到补偿所需的值、更像是每个值为499欧姆。