This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2300:我找不到.lib 的模型、因此我可以将运算放大器 OPA2300导入 LTSPICE 吗?

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/884696/opa2300-i-cannot-find-the-model-with-lib-so-i-can-import-the-opamp-opa2300-into-ltspice

器件型号:OPA2300

您好!

我已尝试将 OPA2300导入我的 LTSPICE 设计、但没有包含 end .lib 的文件。

http://www.ti.com/product/OPA2300/toolssoftware

如何导入此运算放大器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarik、

    您可以在此处找到.lib 文件 OPA2300 PSpice 模型

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尝试将.tsc 文件重命名为.lib。 在实际模型中、LTSpice 有时无法识别某些情况、您也必须解决这些问题。  

    e2e.ti.com/.../OPA2300.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如您所见、我找不到.lib 语句

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了。 正在读取该文件的是节奏。 因此、我看不到它的语句.LIB