请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1704-SEP 主题中讨论的其他器件:TLV1704
团队、
我正在尝试了解当 V-为0V 时,输出灌电流高达4mA 时 VOL 最大值是多少。 我看的是‘电源轨的电压输出摆幅’特性,但1100mV 似乎非常高,可用作 VOL 最大值 是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我正在尝试了解当 V-为0V 时,输出灌电流高达4mA 时 VOL 最大值是多少。 我看的是‘电源轨的电压输出摆幅’特性,但1100mV 似乎非常高,可用作 VOL 最大值 是这样吗?