This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:如何降低 LMH5401 (AFE)的直流灌电流

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6401, TIDA-00654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907923/lmh5401-how-to-reduce-the-dc-sink-current-from-lmh5401-afe

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH6401TIDA-00654

您好!  

我设计的 AFE 原理图使用  LMH5401 + LMH6401来测试  +/- 50mV 信号(1.5GHz 50 Ω 直流耦合) ,该原理图与  TIDA-00654 (http://www.ti.com/lit/df/tidrgy0/tidrgy0.pdf?ts=1590200707928)完全相同。

 ADC 的 Vcom 为+1.8V,Vdiff 为400mVpp,

LMH5401和 LMH6401的,Vs+:+3.8V、Vs-:-1.2V。

很难满足 LM5401的 VICM 更小和 LMH6401的 Vocm 更大的要求、我使用 Tina 进行仿真:

如果我将 LMH5401的 Vocm 设置为0V, 那么 LMH5401的信号就无法 获得 LMH6401的 VICLR (0.3V)。

因此 、我将 LMH5401的 Vocm 设置为0.5V、LMH5401的信号 分离 器得到 LMH6401、但 LMH5401 (Vicm)到 信号生成的灌电流为2mA、对于+/-50mV Σ 而言太低、我需要的灌电流不超过0.1mA。   您能给我同样的建议来解决这个问题吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yao、

    您是否尝试增加增益设置电阻 RF 和 RG 以满足您的要求? 虽然这可能会对噪声和带宽产生负面影响、但它应该会降低返回源的电流。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Babiker,

    感谢您的回复、我尝试将 RT 的电阻 器连接到 负功率、VICM 更低。  

    还有一个问题,如何增加 FDA 的输入阻抗,我从 LMH5401的数据表中得到公式,如果我增加 RG 的值,我的 ADC 只能得到一个小信号,也可以给我  同样的建议来解决这个问题。

    谢谢!

    祝你一切顺利。

    小 oyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoyao、

    我不确定我是否可以在这里关注、您能否提供一些图表来更好地描述您尝试增大 Rg 时发生的情况? 您是否还在增加射频以保持相同的增益?

    最棒的

    Hasan Babiker