主题中讨论的其他器件: LM137JAN-SP、 TIDA-01027、 ADC12DJ3200QML-SP、 ADC12DJ3200、 LMH5401、 TIDA-01028
您好!
我想知道您对用于为 LMH5401-SP 生成-2.5V 电压轨的航天级解决方案的看法。 我在输入功率方面具有一定的灵活性。 我的三个主要选项是3.3V、5V 和12V。
我的第一个想法是使用具有负电源轨的航天级混合模块、然后是 LM137JAN-SP。 此解决方案的主要问题是这些混合模块有多大、并且它们的典型最小电压要求可能高于12V。
由于我们仍处于设计/原型设计阶段、我现在非常考虑使用商业级和航天级组件的组合。 它是一款航天级数据转换器、时钟发生器和放大器、由商业参考设计(TIDA-01027)供电。
感谢您的任何想法。