This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:OPA564-Q1的温度过高

Guru**** 2469520 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907215/opa564-q1-the-temperature-of-the-opa564-q1-is-too-high

器件型号:OPA564-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA564

我使用 OPA564-Q1作为恒流源来驱动 LD。

原理图 如下所示:

OPA564-Q1 , ,μ A、但当 OPA564-Q1℃。电压和电流为-1.45V/680mA 时、OPA564-Q1的温度接近100 μ A

 OPA564-Q1的电流输出从小变为大、温度相应地线性增加。

我使用 的封装是底部的 PowerPAD。在 OPA564-Q1工作期间、我没有添加散热器或风扇。

我觉得温度太高了、问题是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 OPA564内耗散大量热量:(5V - 1.45V) x 680mA = 2.4W。

    为了减少这种热量、您可以降低电源电压或增加 R40。 当然、也可以使用散热器。

    顺便说一下、您确定 OPA564没有振荡吗? 如果 D1具有大结电容或涉及长电缆、则可能会发生这种情况。 在这种情况下、您可以将 R40增加到3R0。 将 R40直接放置在 OPAMP 的输出引脚上。 您可以将一个小电容器与 R24并联。 您是否需要如此快速的运算放大器?

    此外,D1也有被摧毁的危险。 如果输出电压只有一点点过高、则 LED 会被烧烤、因为 R40不会真正限制电流。 从这个角度来看、R40也应该增加。

    您是否在数据表的图51中看到了 Howland 电流泵?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6222316、

    Kai 提供了与您的特定电路相关的许多要点、以确保 OPA564-Q1不会因不必要的高功率耗散而设置、也不会因振荡而出现过热。  

    使用底部散热焊盘(PowerPAD)传输热量的高功率运算放大器(如 OPA564-Q1)的热管理需要在设计中谨慎考虑。 如果热设计不足、器件可能会变得比预期的温度高。OPA564-Q1所连接的散热焊盘需要能够从运算放大器传导热量、然后将其辐射到周围环境中。 务必要使 PC 板设计遵守数据表 中提供的信息。图47是在设计中观察到的热阻与电路板铜面积之间的关系。 很容易忽略这些信息、然后运算放大器会变得太热。

    我们有时会发现用户无法将 OPA564-Q1 PowerPAD 正确焊接到 PC 板焊盘。 发生这种情况时、热阻高于完全焊接的热路径。 如果您的设计具有一定的灵活性、您可能会发现从散热角度来看、顶部 PowerPAD 更易于使用。 通过一些创造性的努力、可以布置一个小散热器来接触顶部 PowerPAD。 这可能比尝试提供几平方英寸的 PC 板来进行热传导和热辐射更容易消除 OPA564-Q1中的热量。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程