This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3704:TLV3704

Guru**** 2506105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943388/tlv3704-tlv3704

器件型号:TLV3704

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    感谢您的发帖、但我需要更多信息。 请问您的设计目标以及预期输出与仿真输出之间的差异吗? 根据文件名、我假设您需要7.2V 和2.8V 的迟滞阈值。 您还使用了什么仿真工具和文件?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    我假设您已经找到了您的问题的答案、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请回复此主题或打开另一个主题。

    谢谢、

    Joe