This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250-Q1:系统增益误差计算

Guru**** 2188815 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904890/ina250-q1-system-gain-error-calculation

器件型号:INA250-Q1

大家好、团队、

我是 TIJ 的 Yuta Kurimoto FAE。

INA250-Q1的系统增益误差 为数据表中的±0.3%(25C)、±0.75 (-40C 至125C)、但不包括集成感应电阻器的应力相关特性。

问题1. 您能否告诉我如何在系统增益误差中考虑以下特征?

问题2. 根据我的理解、RSS 总误差计算如下。 正确吗?

总 RSS 误差= sqrt (“系统增益误差”^2 +“非线性误差”^2 +“输入失调电压误差”^2)

如果正确、数据表中的"输入失调电压误差"在哪里?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta Kurimoto、您好!

    对于您的第一个问题、如果您对器件施加压力、这是可以在每个特定应力的测量中看到的变化量。  如果您没有压力并且在正常条件下运行、则无需添加此额外误差。

    至于 RSS 总误差、您需要考虑其他因素并忽略其他因素。  通常情况下、非线性是一个被忽略的误差、但您没有其他误差、根据应用的不同、我的误差不会被忽略。

    下面 是有关电流感应放大器误差的一些视频的良好开端