请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV3704 您好!
我们需要一个具有低电流消耗的迟滞比较器、用于开关点为3.0 ON 和7.9V ON 的汽车电池电压检测应用。
我们的内置电路 (请参阅下文)给出了良好的值、但计算和仿真给出了不同的上层结果(off;7.2V 而不是7.9V)。
Vref=2.5V,Vbatt =单路3.3V,输入电压范围= 0...36V; Iquescent =尽可能低;电阻器的最大值= 300k
是一个肖特基二极管(压降约为180mV)、用于反向输入电压保护
我们的设计和仿真值(高达9V 的输入):
有人能告诉我测量与计算或仿真之间的区别是什么?
提前感谢您。