This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:SPI 位

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966654/pga280-spi-bits

器件型号:PGA280

全部:

在 PGA280上、SPI 是否使用8位、16位?

(参考 sboa119)

此致、

Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您发帖。 我们负责此设备的工程师在假期休息时不在办公室。 请原谅、我们很快就会为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    PGA280数据表的第7.5节显示了 对器件进行编程的命令结构和寄存器概述。

    图52和图53显示了未启用校验和时读取和写入序列的 SPI 时序图。 通常、这些是16位序列(特殊 CS 模式除外、在此模式下、GPIO 将器件通信扩展到其他外部 SPI 器件或启用校验和时)。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我看看 SBOA119"PGA280通过 SPI 通信"中的波形、它们都看起来是8位波形。 这就是我问它是8位还是16位 SPI 的原因。 器件是否查找要输入的16位信息? (2个8位突发还是1个16位突发?)

    此致、

    Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    完整的读取或写入 SPI 序列事务需要16位。  

    在完整的16位命令序列期间、CS 必须保持低电平。  

    例如,读取命令:

    1000 AAAA 0000 0000

    1000是读取命令、AAAA 是寄存器地址、后零数为读取数据提供时钟。  至少需要16个 SCLK 才能完成读取数据事务。  

    在 SBOA119上、微控制器正在生成8位突发、但 CS 在 SPI 事务序列期间保持低电平至少持续16位 SCLK。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    谢谢、  

    此致、

    Luis