你(们)好。
我对运算放大器领域非常陌生。 我使用 LMC6482构建了一个简单的峰值检测器(类似于此处所示的检测器)、用于检测缓慢信号的最大值(上升时间约为100us)。 在电路中、LMC6482必须驱动10nF 的容性负载并表现出振铃(或振荡)。 我已经按照图中的建议添加了一个150欧姆的电阻器。 60个、这样就消除了振铃。 好的。 但是、我很难完全掌握有关电容负载特性和补偿电路的数据表。
图49和图52显示了除增益以外的相同配置的"稳定性与容性负载"。 图49具有单位增益、图52具有10的增益。 显然、增益增加10倍会使"25%过冲"裕度增加1000倍(请注意垂直轴上的不同标签)。 在我的电路中、增益设置为单位增益、因此适用图49。 因此、运算放大器在不稳定的领域中运行。 这是对图的正确解释吗?
为了增加运算放大器的容性负载容差、数据表建议了两个电路:图60是电容负载的简单电阻隔离(这是我使用的解决方案)、图62显示了具有"改进的频率响应"的电路。 结果显示为模拟示波器图片:图61和图63。 我无法观察到这两张图片之间的任何差异。 与图61相比、图63中反映的"改进的频率响应"在哪里?
非常感谢您的帮助。
Dan