This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4021:LTSpice 模型?

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4031, THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959212/ths4021-ltspice-model

器件型号:THS4021
主题中讨论的其他器件:THS4031

在标准模式下进行测试以确定芯片的带宽限制(即典型测试设置)时、THS4021 (以及 THS4031)的在线 LTSpice 模型似乎无法稳定运行。 仿真往往会无限期运行、而不会出现解决方案。 这些器件是否有解决此问题的建议解决方案? 感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    我能够在 TINA 和 PSpice 上正常运行模型、您能提供您正在使用的原理图的图片吗? 您是否从.lib 文件进行转换? 是否有可能其中一个引脚未分配到正确的位置? 该文件列出了以下连接:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    下面是我如何合并该模型的图片

    这是器件的启动器电路

    感谢你能抽出时间!

    最棒的

    SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    您的照片看起来没有浏览过。 您能否重新发布并使用"插入/编辑媒体"附加图片?

    最好。

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     哦、抱歉、这里是照片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    您的同相和反相引脚看起来是翻转的(同相标记为-)。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢这家酒店! 但是、考虑到这一点、在解决该问题后、它仍然停留在看似无限的伪瞬态分析中。

    最棒的

    SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    我注意到您提供的屏幕截图看起来与模型不同。 您是否将模型中的数字1至5修改为+- V+ V- Vout? 请注意、需要这些数字、因为这是模型用于识别这些节点的方法。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我确实使用名称而不是数字对其进行了重命名、但我只是重新分配了值(然后为了更好的测量、我还尝试在不修改任何内容的情况下从 TI 完全重新下载这些值)、并且我仍然没有获得程序来完成伪瞬态分析。

    最棒的

    SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    不确定为什么瞬态分析仍然没有为您运行。 遗憾的是、由于法律限制、我无法在 LTSpice 上调试您的文件。  

    不过、值得注意的是、THS4021不是单位增益器件。 在增益低于10且没有适当补偿的电路中使用它将导致器件不稳定。 此外、您似乎正在向器件输入一个10Vpp 正弦波、请注意、这超过了电源范围为+/- 5V 的器件的输入和输出限制。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Hasan 的帮助。