主题中讨论的其他器件:TLE2062M、 TLC2252M、 TLC2262AM、 OPA2171-EP
使用 +/- 9V 电源时、可实现的最大电压摆幅是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 +/- 9V 电源时、可实现的最大电压摆幅是多少?
您好、Christian、
对于39页冗余 电气特性、这无疑是一个问题。
相对于电源轨的输出电压将基于输出电流(VCC 值变化很小)。 例如、10k 负载和+/-5V VCC 的典型 VOM+为3.7V (因此、这是一个370uA 输出电流的示例、其结果为 VCC+- 1.3V。 因此、+/-9V 时的370uA 输出电流为9V - 1.3V = 7.7V
两个 VCC 值和两个负载值、可提供数据表中指定的4个输出电流。 应用负载电流是否接近数据表中的任何电流?
如果问题是基于对输出摆幅过大的担心、则需要完全不同的答案。
您好、Ronald、
感谢您的回答。 客户 喜欢 TLE2062M 的电流消耗、脚印、温度范围、高输入阻抗和 J-FET 输入、我们是否有一款类似的器件、该器件可在至少+/- 9Vdc 的电压范围内运行、具有轨到轨输出?
此致、
Danilo
达尼洛
该搜索结果为零。 如果我将电源电压降低至+/-8V、则会得出两个结果。 TLC2262AM、TLC2252M。 CDIP8.
如果我包含所有封装、 则 OPA2171-EP 将起作用。
您好、Ronald、
非常感谢您的建议。
此致、
Danilo