This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:通过在 IN+和 IN-之间添加电容器来添加输入低通滤波器

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962950/ina271-adding-input-low-pass-filter-by-adding-capacitor-between-in-and-in-

器件型号:INA271
主题中讨论的其他器件:TIDA-00120TINA-TI

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 通过在 IN+和 IN-之间添加电容器来实现输入低通滤波器。

电阻是5k Ω 以内的器件。

是否可以使用此方法。

此时、截止 频率如下所示、是否正确?

FC=1/(2 x pai x C x 2 x R)  

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    数据表建议不要将其他电阻器与输入串联。 因此、在输入之间添加电容器的滤波将非常有限、不会遵循您的公式。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    Kai 在这里是正确的。 不建议将电阻器与输入引脚串联。 除了他提到的问题、添加的电阻器将从根本上改变系统的增益并将增益误差注入测量。

    如果需要滤波、建议将此滤波器放置在器件的输出上、或者您可以查看数据表的图16、了解各级之间的 Sallen-Key /中间滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus 和 Kai、

    感谢你的答复。

    我知道、由于对增益的影响、不建议使用输入滤波器。

    另一方面、我发现了一个参考设计(TIDA-00120)、它使用了带有 外部电阻器的附加输入 CR 滤波器。

    请告诉我们更多详细信息。

    (1) 205Ω Ω 和0.1μF Ω 对增益有多大影响?

    (2)为了最大限度地减小对增益的影响、对滤波器的电阻和电容值是否有任何限制?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    以上陈述对此进行了解释。 我假设在上述设计中、该团队认为不需要极其精确的信号。 检查 TINA-TI 参考设计的默认状态(对于100mV 的 Vsense 为12Vcm、1A 到100mΩ Ω)、该输入滤波器的注入增益误差为~8.7%、而默认误差为1.27%(这些误差基于100mV 的理想输入和2V 的输出)、 这是在考虑到 Kai 在上面指出的情况下、器件内部的电阻器可能会波动+/- 30%之前的情况。 如果您在此处需要任何形式的精度、同样不建议这样做:

    配置1:

    配置2:

    配置1的输出:

    配置2的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    如果精度很重要、请告诉客户不要使用它。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享此描述。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai