This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022-Q1:-40°C 至125°C 温度范围内的电气参数

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958092/tlv9022-q1-electrical-parameters-across--40c-to-125c-temperature

器件型号:TLV9022-Q1

您好、先生/女士、我是否可以知道 在-40°C 至125°C 的温度范围内、输入失调电流、输入偏置电流和输出泄漏电流(漏极开路)的绝对最大保证范围是多少?

数据表中显示的数字仅适用于25°C 的温度。

由于这是一款汽车器件、请为我提供   -40°C 至125°C 的温度范围。

 范围是否将从6 Σ 分布中得出?

谢谢

此致

Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    TI 政策是在最小值或最大值列中添加生产测试规格。 在这些器件的生产中、在这些级别测试偏置电流在经济上不可行、因此我们不保证偏置电流。 我们无法为 这些规格提供保证值。

    典型的输入偏置电流行为如图6.6所示。 由于偏置电流是未经修整/未经测试的参数、因此偏置电流可能会因批次和器件而异。 因此、我们建议计划在器件和批次之间实现±30%的差异。

    因此、如果您需要设计编号、我将在偏置电流的温度范围内使用4nA、在泄漏电流的温度范围内使用70nA。 同样、这是设计指南、而不是保修。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我是否可以知道输入失调电流如何? 对于输出泄漏电流、电流为70nA?

    过去、TI 为这些参数提供了运算放大器在整个温度范围(-40°C 至125°C)内的限制或范围。

    令我惊讶的是、TLV9022-Q1比较器并非如此。

    此致

    彭信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    70nA 是粗略输出泄漏电流、4nA 是粗略估算的输入偏置电流。 这两个值都不是可保修的值、会随温度的变化而变化。

    通常情况下、输入偏置电流不是比较器的重要规格、因为两个输入的阻抗通常非常不同。 很多时候、一个输入由源驱动、另一个由电阻分压器驱动。

    我可以在论坛上关闭此主题、朋友请求您直接与您联系吗? 这样、我就可以了解该规格在使用比较器的设计中是否至关重要以及为何如此重要。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的评论。 我确实知道输入偏置电流可能不是比较器中的重要参数、但我的分析需要根据特定的焊球停止数字完成。

    话虽如此、我不能让输入偏置电流为零或零。

    这毫无意义。

    TI 建议我使用4nA 来完成输入偏置和偏移电流的电气分析、这一点很好。

    谢谢、

    此致

    Wilson