This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:有关在 OUT 引脚上使用 UF 电容器的信息

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956320/lm7321-inquiry-about-the-use-of-uf-capacitor-on-the-out-pin

器件型号:LM7321

您好!

我的客户希望使用 LM7321替代以下电路中的 MIC7300YM5。

   在 OUT 引脚上使用1uF 或更高电容是否存在任何问题?

   2.能否提供在 LM7321 OUT 引脚上使用 UF 电容的应用示例?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、10欧姆串联 R 至1uF 有助于实现相位裕度等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    请观看以下 有关 隔离电阻器稳定性和计算的 TI 高精度实验室视频。 正如 Michael Steffes 所说、10欧姆串联电阻有助于实现稳定性。 如果您查看数据表的图42 (为方便起见、请参阅下面的图42)、您可以看到、对于1000pF 的电容负载、相位裕度大约为23度、这不是很稳定。 如果没有隔离电阻器、您将无法驱动1uF 的负载。 添加隔离电阻有助于提高稳定性。 TI 高精度实验室视频系列介绍了如何为您尝试驱动的电容负载计算必要的 Riso 值。

     

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    由于 TI 未指定 LM7321的输入电容、因此执行适当的相位稳定性分析有点困难。 然而、我认为添加一个小相位超前电容将会有所帮助:

    e2e.ti.com/.../jh_5F00_lm7321.TSC

    Kai