This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:PWM 抑制与频率规格间的关系

Guru**** 2797805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954561/ina240-pwm-rejection-vs-frequency-spec

器件型号:INA240

INA240可提供的 PWM 抑制与频率之间的关系是多少?  您可以提供的规格(或图形)是否与共模抑制比规格相似,或者 PWM 抑制是否被视为整体 CMRR 规格本身的一部分?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    PWM 输入下的共模响应与其频率无关、即干扰曲线保持不变。 共模稳定时间对最大 PWM 频率设定了上限。 当超过此理论限值时、响应没有时间在下一个开关事件发生之前稳定。

    我们没有您所描述的图。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang、

    我还有几个后续问题...

    1.图21和22中的干扰分布是否会随施加的共模电压阶跃的大小呈线性变化...?  例如、如果 CM 电压阶跃从80V 阶跃降至20V 阶跃、那么 INA240输出干扰峰值电压和稳定时间是否会下降四倍(4倍)?

    2.我的应用使用的电流相对较小,为125mA,使用50mΩ Ω 的感应电阻。 INA240内部的 PWM 抑制电路是否需要最小差分(或共模)电压才能正常运行...?  供参考...我的应用中的共模电压在±20V 之间切换。

    3.无论我打算使用 INA240的增益如何、我是否可以假设 INA240的 CMRR 是相同的(图12)?

    4、为了使 INA240的 PWM 抑制正常运行、我们需要了解 PWM 信号 dv/dt 限制吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请参阅以下答案:

    1. 根据实验室观察结果、在相同的测试设置下、干扰峰值将大致与 CM 阶跃幅度成正比、但这不是线性关系。 随着 CM 阶跃从0V 增加到80V、干扰首先增加得更快、然后又慢得多。 换言之、60V 阶跃和80V 阶跃之间的差异很小;但5V 和25V 之间的差异很大。
    2. 无需最低差分或共模电压。 只要存在共模阶跃、共模抑制电路就会生效。 请注意、共模电压范围为-4V 至80V。 因此、±20V PWM 超出此范围。
    3. 是的、所有增益的 CMRR 都是相同的。
    4. 没有 dv/dt 限制。 它适用于任何快速边缘转换。 共模稳定时间不受影响。

    此致、Guang