This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:INA592上的负载限制

Guru**** 2505475 points
Other Parts Discussed in Thread: INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955043/ina592-load-restriction-on-the-ina592

器件型号:INA592

大家好、

我们的客户希望确认  是否可以使用 INA592这样低值的负载?
他想确认它是否比 AD8276好(请见图20和图 21) 21)它们显示最大值的位置 输出电压作为输出负载的函数。 从这个图中可以清楚地看出、对于一个低值输出负载、压降实际上是相当糟糕的。

客户在 INA592中找不到类似的图。 他想知道 INA592相对于连接到输出端的电流和负载的最大输出电压。  

如果您有任何问题需要回答 INA592客户的确认、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    它在数据表中:-)

    相关的负载电阻可通过这些图进行计算。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您对此主题的支持。

    客户已查看此图39-42。
    根据客户、 数据表规定、对于+/-10mA 电流、输出电压将限制为 VSS - 1、如图39-42所示。 但这些是针对10千欧的固定负载(这似乎很奇怪、数据表显示的电流高达70mA 左右、但这会在负载上产生70V 的电压、这似乎是不可能的)。 他之所以提出这个问题、是因为 AD8276的数据表、图21、显示输出电压不仅受输出电流的限制、而且受负载电阻的限制。 他想知道 INA592的情况是否也是如此。

    您对此器件有什么意见吗?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    INA592在25°C 时对地的短路电流限制为+/-65mA、如图39-40所示。 最大 输出电流会随着 Tambb 条件的变化而有所变化、但图中显示了影响。 这些图还显示了相对于电源轨的输出电压摆幅、这是负载电阻、I_LOAD 和 Tambb 温度的函数。   

    数据表显示了 Vout (摆幅电压)与 I_LOAD 关系的关系、R_LOAD 可在图41和42中计算。  AD8276显示了输出电压摆幅与 R_LOAD 之间的关系、其中 I_LOAD 可根据 图21中的波形计算得出。 您可以根据这些图提取性能数据与温度间的关系。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond