This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:具有较低电流消耗的高电压 OP

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162979/opa454-high-voltage-op-with-lower-current-consumption

器件型号:OPA454

尊敬的:

客户当前的解决方案是 ADA4700、RD 还测试 TI OPA454。 热性能高于 ADI

IQ ADA4700 (典型值):1.7mA、IQ OPA454 (典型值):3.2mA

我们是否有任何解决方案来替代 ADI ADA4700?

谢谢、致以最诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI 不提供典型工作电流与 ADA4700类似的 HV 运算放大器。 我们所有的 HV 运算放大器都在3 至4mA 的电流范围内工作。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使用 PowerPAD 时、增加的电源电流不应太重要:3.2mA x 100V x 40.6K/W = 13K 芯片至环境温度上升。

    Kai