请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM393A 大家好、
我的客户对 LM393A 的低电平输出电流 IOL 有疑问。 显示当 VID=-1V 时、最小 IOL 为6mA。 但当 VID=-0.1V 时、情况如何呢?

我们是否在 VID v.s 之间获得测试结果 音量? 谢谢!
此致、
小燕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.