This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:NA301:引脚:引脚替换/较低速度

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915348/ina301-na301-pin-pin-replacement-lower-speeds

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件:INA381

我很快要寻找的唯一芯片是 INA301的替代 产品。

该芯片在新设计中对我们有效、但反应太快。 对于某些负载、我们希望!alert 响应速度稍慢一点、以让瞬态通过。

理想情况下、有一些引脚对引脚兼容的插件替代产品、速度更慢。 如果不需要、我需要重新设计电路板。

我记不清芯片、但几个月前我在同一个系列中尝试过、该系列具有可调节跳闸点的限制输入或反馈到比较器。 我认为这也是较慢的。 问题是它有一个警报输出而不是!alert,所以它根本不起作用。

这适用于电机控制器。 因此将控制大型电感负载。

我们在输入上有一个滤波器。 我们已经尝试了具有各种电容器的串联10欧姆电阻器。 我想数据表说不要超过10欧姆、否则分辨率会受到影响。 我想我们达到了100欧姆和10uF、但我不确定。 从我们看了几个月后,这是一个奇怪的月。

我们尝试 了 INA200、将引脚3从限制输入修改为 CMPIN 输入。 该计划是对 CMPin 使用另一个滤波器、从而降低了速度、但我们从未如此遥远。

不过、这是反相的。 当电流为低电平时、CMPout 为低电平;当电流过高时、CMPout 为高电平。 由于低电平会禁用电路中的输出、因此这种情况从未发生过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    遗憾的是、INA20x 系列是我们采用 VSSOP-8封装且具有集成比较器的唯一其他系列电流放大器。  

    您是否能够在!Alert 上安装 RC 以设置计时? 我假设这可能是您在上面提到的板旋转。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    如果需要重新布局电路板、您可以考虑 INA381。 它的速度会更慢、并且在放大器与比较器的连接方式方面具有灵活的架构。 这样、您就可以在放大器和比较器之间放置滤波器。  这将消除与在电流感应放大器的输入端放置滤波器相关的一些误差。