This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491DDAEVM:"离线支持请求"ths3491峰值电流的最大额定值

Guru**** 2507925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915074/ths3491ddaevm-offline-support-request-maximum-rating-of-ths3491-peak-current

器件型号:THS3491DDAEVM

我想确认最大额定电流。

但是、数据表仅将稳定电流的额定值用于防止电迁移、并将电流值作为电气特性进行了说明。

因此、从器件可靠性的角度来看、允许的峰值电流值是多少?

我想通过电子邮件进行讨论。

我将向您发送研究电路和测量波形的电子邮件。

此致、

我想通过电子邮件进行讨论

我将向您发送研究电路和波形的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的这一部分中有很多信息-在大约25°C 的温度下、具有最右侧 A 的器件经过100%测试

    峰值输出电流

    2.峰值线性输出电流(定义为最小开环跨阻增益)

    3.有源短路电流限制、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送朋友请求、以便在论坛之外进行讨论。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan

    我满足了你朋友的要求。

    我将等待您的电子邮件

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    我认为数据表上的值是器件功能值。

    但我想知道绝对最大峰值电流额定值、以防止器件损坏。

    ISC 的值是否对应于峰值电流的绝对最大额定值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您会问一个功率耗散问题、这会进入哪种封装并连接散热焊盘等 但是、该器件还具有热关断功能、可保护自身-这是一种无法断开的、