This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011-EP:TLV3011-EP:-55°C 时出现输出闩锁问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-EP, TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924021/tlv3011-ep-tlv3011-ep-output-latch-up-issue-at--55degc

器件型号:TLV3011-EP
主题中讨论的其他器件: TLV3011

您好!

我们使用 具有内部基准的 TLV3011-EP 比较器来检测电源轨上的欠压、而比较器以5V 的电压加电。  

观察到、当温度从25°C 降至-55°C 并且输入电压或 IC 电源没有变化时、输出会从低电平锁存到高电平。

您能否告诉我们 TLV3011内部基准电压是否存在与温度相关的任何问题?

谢谢、

Midhun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Midhum

    您能分享一下电路的原理吗? 基准可能无法正常工作。  如果您可以使用示波器在温度下降时监控基准、这将很好地指示基准是否存在问题。

    我将向您发送朋友请求、因为您可以更轻松地离线共享您的详细信息。  如果我们离线、我将关闭此帖子并直接为您提供支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭自脱机以来,我将再次查找对我的朋友请求的响应

    卡盘