This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:请帮助推荐用于硅光电电池的24位 I/V 转换前置放大器?

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, LMC6482, LMP7721, LMP2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925256/lmp7721-please-help-recommend-a-24bit-i-v-conversion-pre-op-amplifier-for-the-silicon-photovoltaic-cell

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件:ADS1246LMC6482LMP2231

设计

我想为硅光电电池选择一个24位 I/V 转换前置放大器、光电流为40pA~500nA、低输入偏移电流 LMP7721MAX/NOPB。 我想问是否合适?
ADS1246是否适合光学信号采集?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    如果您使用5V 电源、LMP7721是具有最低 IB 的理想器件、但由于其17MHz GBW 使用1.3mA 静态电流。  如果您的电源高于5.5V 但低于16V、则可以使用 LMC6482。  此外、如果您不需要速度并且在接近室温的条件下运行、还应考虑使用 IQ 仅为10uA 的 LMP2231 -请参阅下面的内容。

    就您对 ADS1246适用性的问题而言、考虑到它适用于精密传感器测量、我认为这是一个合适的选择。  但毫无疑问、最好通过 Δ-Σ 产品线来确认此选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有源电容、所需的互阻抗增益和允许的最小闭环带宽、实际上是不可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到测量光伏电流、所需的带宽很可能不高、并且可以根据 CJ 进行调整以稳定电路-请参阅下面的。