This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:多个串联的 LMH5401可获得更多增益。

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943529/lmh5401-multiple-lmh5401-in-series-to-get-more-gain

器件型号:LMH5401

您好!

我有需要放大的100欧姆差分输出。 输出范围为5.7mVpp 至1.4Vpp。 频率将介于32MHz 和1GHz 之间。

该输出需要进行放大、以便为我们需要驱动的器件提供最小150mVpp 的摆幅。

我有一个使用三个 LMH5401放大器的设计。 将5.7mVpp 波形调至150mVpp 非常有效。

同一电路在输入为1.4Vpp 时运行不正常放大器输出被削波至电源轨、这是可以的、但似乎至少在仿真中会出现一些其他影响。

请看一下、让我知道最好的方法是什么。

P.S. 我需要使用 LHM5401、因为它在 SP 型号中也可用。

e2e.ti.com/.../APD_5F00_RF_5F00_CHAIN.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Leo、将输出驱动到电源轨中会进入过驱恢复规格-对于这样的器件而言并不是众所周知的、  

    您对声音的描述类似于比较器或增益压缩电路。  

    我想可能有一些射频差分 I/O 放大器具有良好的增益压缩、没有过驱级别的过多相位分散-不确定那里的 SP 方面-

    LMH5401等器件有增益压缩技巧、但这会增加器件密集型、同样不适合和 SP 需求。