This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA163:输入不平衡

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA163, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942490/ina163-unbalanced-input

器件型号:INA163
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在设计一个使用 INA163进行麦克风前置放大器的设计、但我还想包括不平衡输入选项。 执行此操作的首选方法是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    不平衡的输入仅用于麦克风信号还是线路信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、感谢您的回答。 不平衡的输入信号也将是麦克风电平、不超过几毫伏。 我知道有一家制造商使用 INA163作为唱机前置放大器的第一个增益级、仅使用不平衡的输入、结果非常好。我已经查找了他们的应用原理图、但我运气不好。 我在真空管和分立式电路领域拥有专业技术、如今我只是想简单一些。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果您需要直流耦合不平衡输入、可以尝试使用以下原理图。

    但是、如果您需要交流耦合不平衡输入、请参阅以下原理图。

    如果您可以使用 SPICE 仿真器 TINA-TI、我还会附加这些仿真文件。

    谢谢、此致、
    伊瓦塔·埃图吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Iwata、这将会很好。