This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:SMT/SOIC 中的替代产品8.

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940806/lm158-alternative-in-smt-soic-8

器件型号:LM158
主题中讨论的其他器件:TLV2172

大家好、

我对 LM158H/NOPB 有疑问。 您能否向我推荐具有与 LM158H 相同功能但采用 SMT/SOIC-8封装的组件?

某些功能具有更高的优先级:

  • 单电源电压+32 VDC
  • 低待机功耗(低 IQ)
  • 0.5V/us
  • 温度-40°C/125°C
  • 良好的 EMC
  • 短路保护  

提前感谢您、
Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    有 LM2904BIDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

     LM2904BIDR 是一个很好的替代方案、但我需要具有更高功耗的器件、因为运算放大器由直流/直流转换器供电、而使用低功耗器件时、运算放大器可能会变得不稳定。  

    有什么建议吗?

    谢谢  
    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将要求插入搜索功能可为 许多具有更高功耗的运算放大器提供电源、例如 TLV2172。