This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:两种不同的音频

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942475/opa2376-two-different-audio

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件:OPA376

您好!  

当有两个不同的输入时、是否存在由于通道分离(0.5mV/V)引起的任何问题? 或关于如何限制疑虑的任何建议?  

当 IC 关闭时、即使有耦合电容器、输入引脚(IN_A)也会影响音频信号吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ、

    您不应担心、因为 OPA376数据表中有一个拼写错误、显示0.5mV/V 的直流通道分离; 实际上、它是0.5uV/V (126dB)-请参阅图20中的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答此问题!  

    对于我的第二个问题、当 IC 关闭时、即使有耦合电容器、输入引脚(IN_A)是否会影响音频信号?

    您能否确认这不会产生影响?  

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我不确定您所说的 IC 是关闭的- 您是否关闭了电源电压、如果是关闭的、它是0V 还是浮动的?  您无法在 OPA2376中禁用一个通道。  在任何与应用相关的问题中、请附上原理图、并在电路图中提出您的问题。