This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401的最大输入电压

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941174/lmh5401-maximum-input-voltage-to-lmh5401

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: ash

我希望在有时可能包含一些较大信号的环境中使用 LMH5401、我担心会损坏 LMH5401。 在这方面,我有以下问题

器件在不损坏的情况下在输入端可以看到的最大电压是多少?

如果已激活关断引脚、这是否会发生变化?

该器件可以处理瞬态尖峰多长时间、它可以处理的瞬态电压是多少?

如果有任何帮助,我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入过驱当然会由于输入电阻器而具有内置的电流限制、如果发生这种情况、一个限制将是输入保护二极管可以处理的连续电流或瞬态电流的大小。 更严重的问题是、如果瞬态通过 ESD 导流二极管并触发吸收器件、则会建议在电源线上使用一些 IR 限制 R、并在引脚上进行良好的去耦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    请注意数据表上的输入电压和电流绝对最大值条件:

    器件在关断期间仍将遵循相同的额定值。  

    最棒的

    Hasan Babiker