您好!
你好。 我希望你能做得好。
我们的客户正在使用 LM7321、他们询问 IN+引脚上的最小电压。 请参阅下面的查询。
"我知道电源的最小电压为2.5+ VDC、但对于数据表中引脚配置上的放大信号、我认为应该在这里提供最小电压吗? 现在、我在这里有0.03 VDC、增益为11、但它似乎仅提供0.203的输出电压、该电压大约为6.7增益"
我希望你能帮助我们解决这个问题。 感谢您的友好支持。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 我希望你能做得好。
我们的客户正在使用 LM7321、他们询问 IN+引脚上的最小电压。 请参阅下面的查询。
"我知道电源的最小电压为2.5+ VDC、但对于数据表中引脚配置上的放大信号、我认为应该在这里提供最小电压吗? 现在、我在这里有0.03 VDC、增益为11、但它似乎仅提供0.203的输出电压、该电压大约为6.7增益"
我希望你能帮助我们解决这个问题。 感谢您的友好支持。
此致、
Cedrick
您好、Cedrick、
该器件是一款轨到轨输入器件、这意味着共模电压从负电源扩展到正电源。 同相输入的共模电压等于输入信号振幅。 反相放大器的共模电压等于 IN+处的电压、该电压通常为偏置电压或 GND。
请注意、该器件的最大失调电压为5mV。 因此、在11V/V 增益下、您可以在输出端看到55mV 的误差。 还有其他误差源需要考虑、例如输入偏置电流。
您能否发布原理图、以便我们了解可能导致问题的原因?
谢谢、
Tim Claycomb
器件型号:LM7321
大家好、我知道对于电源、至少有2.5+ VDC、 但是、对于数据表中引脚配置上的放大信号、我认为 IN+应该存在最小电压吗?现在、我在这里具有0.03VDC、增益为11、 但它似乎只提供0.203的输出电压、该电压大约为6.7增益。
我与 德州仪器客户支持的 Cedrick Infantado 交谈、他提到器件的最大失调电压为5mV、因此当增益为11时、失调电压可能为55mV、但我看到输出端的失调电压大约为130mV。 如果运算放大器有用、我可以提供其原理图。