This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:IN+引脚上的最小输入

Guru**** 2505595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940829/lm7321-minimum-input-at-in-pin

器件型号:LM7321

您好!  

你好。 我希望你能做得好。

我们的客户正在使用 LM7321、他们询问 IN+引脚上的最小电压。 请参阅下面的查询。  

"我知道电源的最小电压为2.5+ VDC、但对于数据表中引脚配置上的放大信号、我认为应该在这里提供最小电压吗? 现在、我在这里有0.03 VDC、增益为11、但它似乎仅提供0.203的输出电压、该电压大约为6.7增益"

我希望你能帮助我们解决这个问题。 感谢您的友好支持。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    该器件是一款轨到轨输入器件、这意味着共模电压从负电源扩展到正电源。 同相输入的共模电压等于输入信号振幅。 反相放大器的共模电压等于 IN+处的电压、该电压通常为偏置电压或 GND。  

    请注意、该器件的最大失调电压为5mV。 因此、在11V/V 增益下、您可以在输出端看到55mV 的误差。 还有其他误差源需要考虑、例如输入偏置电流。

    您能否发布原理图、以便我们了解可能导致问题的原因?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    至少读取两个不同输入电压的输出电压。 11的增益为 dVOUT/dVIN、因为 VOUT = VIN * G + B、我们不知道 B

    请务必像这样将负表引线放置在接地电阻器的接地侧。 现在、您将得到 VOUT =(VIN +Vos)* 11

    如果 VIN 来自电流感应电阻器、请非常仔细地检查您的布局开尔文连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM7321

    大家好、我知道对于电源、至少有2.5+ VDC、 但是、对于数据表中引脚配置上的放大信号、我认为 IN+应该存在最小电压吗?现在、我在这里具有0.03VDC、增益为11、 但它似乎只提供0.203的输出电压、该电压大约为6.7增益。

    我与 德州仪器客户支持的 Cedrick Infantado 交谈、他提到器件的最大失调电压为5mV、因此当增益为11时、失调电压可能为55mV、但我看到输出端的失调电压大约为130mV。 如果运算放大器有用、我可以提供其原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    请提供您的原理图吗? 这将帮助我理解您的问题。

    最棒的
    Jerry