This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:自定义引线形状

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945231/opa548-custom-lead-shapes

器件型号:OPA548

大家好、

客户将 使用 KC 或 KVT 封装为 OPA548放大器定制引线形状。 我们是否有关于 最小尺寸、折弯半径、间距和其他参数的指导?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    OPA548的框架由铜合金(大约为 Cu 的57%)制成,其成分如下图所示。  

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=245779&opn=OPA548FKTWTG3

    根据个人体验、框架可以前后弯曲或整形约6次。 使用电子尖嘴钳(在改造时使用两个钳子而不是一个钳子;使用一个钳子进行弯曲、一个钳子用于使另一个线束成形)来矫直和整形线束、每角弯曲约90度。 铜合金在引线框重塑中具有相当耐用的返工能力、 并且不会因有限的重塑和改造而产生明显的金属弯曲断裂和强度弱点。    

    我不确定是否有这方面的具体准则。 如果我找到任何相关文件,我将在评论的末尾附上。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo