This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:最新数据表中的 FSCLK 信息冲突

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938562/pga280-fsclk-conflicting-info-in-latest-datasheet

器件型号:PGA280

最新数据表(2020年3月)中有关 SCLK 最大值的信息存在冲突

在第6页、它将 SCLK 频率列为最大10MHz

在第7页、它将 FSCLK (串行时钟频率)列为最大16MHz

请您澄清一下是哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Traian、

    支持的正确 SCLK 频率为16MHz (或62.5ns 的串行时钟周期)。  我将就第6页上的差异(与旧数据表版本的差异)向小组提供反馈。  时序要求:串行接口表在第7页上提供了更新的信息、因为设计小组今年最近重新访问并详细审查了串行接口时序(P2上的数据表修订历史记录)。  

    谢谢、此致、

    Luis