This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258为20mA 输出

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773050/lm258-lm258-to-be-20ma-output

主题中讨论的其他器件:LM258

你(们)好,先生

我使用 LM258作为4-20mA 输出、我发现输出电流从20mA 降至19.985mA、超出规格、

你有什么建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    您说的电流应为20.000mA、但为19.985mA 吗? 这是0.075%的误差、这不是什么。 我对它如此接近印象深刻。
    也许,我不知道你的观点。 我将在周一(美国时间)再次查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    偏差小于满量程的0.08%。 这是问题吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我进行了第二次看起来、就像我说的那样。 电流可能会在25°C 时偏离 LM258的+/-5mV 输入偏移误差范围+/-100uA。 在极端温度下的潜在输入偏移时更多。 电阻器的精度也会改变电流。