This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:TLV6001 TINA TI、(相对于电源轨的电压输出摆幅)

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762076/tlv6001-tlv6001-tina-ti-voltage-output-swing-from-supply-rails

器件型号:TLV6001

大家好、团队成员。

对于 TLV6001、我有2个问题。

在 TINA TI 中、如果 VS 为3.3V、则输出电压为3.02v。

数据表显示如下。(RL = 2k Ω 时为100mV)

为什么?

为什么"减少的 RL 数量"会产生较大的输出电压?(5mV 至75mV)?

如何将 RL 作为 D/S 配置连接到 Vs/2、如下所示?

kΩ 另有说明、在 TA = 25°C 时、RL = 10k Ω 连接至 VS/2、VCM = VOUT = Vs/2。

有什么因素会使输入电压下降?

(客户希望详细说明客户可以从3.3V±3%的电压中获得的电压)

此处是 TINA TI 文件。

e2e.ti.com/.../tlv6001-simulation-for-Mitsubishi.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaharu、

    您的原理图中的两个1k 反馈电阻器会增加负载电阻。 因此、您的总负载电阻(TLV6001在其输出端看到的电阻)实际上是1k 而不是2k。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu、

    起亚的反馈也是一种负载。 此外、数据表中的负载端接在1/2电源的中间轨上。

    3.3V 时、 输出可在2k 负载下与 V+轨相差100mV。  该负载电流为(Vs/2 - 0.1V)/ RL = 1.55V / 2k = 0.775mA

    这是一个100mV/0.775mA = 129欧姆的导通电阻(25°C 时的最大值)

    这种设置更好。 负载电流为1/4、这是因为反馈微不足道、并且负载端接至1/2电源。

    在此仿真中、电压损耗为50mV。 导通电阻= 50mV/0.775mA = 64.5 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaharu、

    与3.3V±3%的电压相比、电压(VOH)有多大?
    输出为 MOSFET 漏极、因此无负载的 VOH 与电源电压相同。
    MOSFET 的负载电流和导通电阻会导致压降。 导通电阻会随高温而增加。