This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:输入偏置电流和 CMRR

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761793/opa2188-input-bias-current-and-cmrr

器件型号:OPA2188

尊敬的 AMPS 团队:

您能告诉我以下内容吗:

当 TA =-20至+85°C 时、IB 的值是多少? 在 DS 上有一个图(图8)、但我希望得到实际值。

DS 中提到了 CMRR、但以下内容是否可用:什么是 CMRR (V-)+1.5至(V+)–1.0?

谢谢!

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadeo、

    OPA2188中的 IB 是两个独立组件的总和:ESD/EOS 保护结构的电流泄漏和前端开关的斩波操作产生的电流。  典型的斩波电流大约为160pA (最大850pA)、并且在整个温度范围内的恒定性更低。  125°C 时的最大泄漏电流约为18nA、由于它每10°C 增加一倍、这意味着25°C 时的泄漏电流约为18pA。  因此、较低温度下的最大 Ib 主要由斩波电流(最大850pA)决定、而较高温度下(~80°C)的泄漏电流成为主导-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek!

    CMRR 是怎样的、我们是否有有关上述范围的信息?

    此致、

    Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadeo、

    由于 CMRR 在数据表中指定的整个温度范围为(V-)+0.5V <Vcm<(V+)-1.5V (see below), this covers (V-)+1.5 to (V+)–1.5 range.

    ΔVcm ΔVos、输入共模电压接近正电源轨小于1.5V 时、VCM>[(V+)-1.5V]将导致输入差分对中出现非线性、从而导致输入失调电压大幅增加(因此 CMRR =μ V/μ s 下降)、因此无法保证。