This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513-SP:共模滤波电容器

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4513-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786225/ths4513-sp-common-mode-filter-capacitor

器件型号:THS4513-SP

THS4513-SP 建议为 CM 引脚使用0.2uF 电容器。

我们遇到一种情况、即运算放大器驱动 CM 电压、但它无法驱动0.2uF。 50欧姆串联缓冲电阻器可用于将放大器与容性负载隔离、 但这需要昂贵的布局/返工。

THS4513-SP 的共模旁路电容器是否可以接受0.02uF 的电容? 可能会出现什么降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、您的表现如何、

    对于 FDA CM 引脚、此处的电容设置 CM 输出噪声的转角点-如果模型良好、您可以仿真更改电容值的影响。 现在、输出 CM 噪声仅在级间元件不平衡的程度上影响、从而将 CM 噪声转换为 DM、并且 ADC CM 抑制效果不好。

    它们是否会改变 CM 电压、如果不处于内部默认值、为什么不只使用电阻分压器-通常在 ADC 范围的输出 CM 上允许一些变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、如果您使用运算放大器驱动 VCM 引脚、您可能根本不需要电容。 通常、如果使用默认的内部中量程、我们将其放置在这里、因为这些电阻器真的很大-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到你 Michael 的声音!

    感谢您对此提供的指导。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对这位 Michael 的专业意见!