This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:SPI 电压

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779585/lmh6401-spi-voltage

器件型号:LMH6401

可能涉及的人员、

我想确认 LMH6401的 SPI 电压电平是否正确。

是1.8V 还是 VS+?

谢谢你。

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyu、

    数据表列出了输入的最大绝对值为 VS+。 您是否询问数字输入的逻辑高电平? 如果是、则为 VS+。 如果您使用3.6V VS+、则一旦输入超过1.8V、它将变为高电平、但器件应将 VS+输入作为逻辑高电平电压。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    感谢您的快速回复。
    是的、我询问逻辑高电平。
    因此、高电平= VS+、低电平= GND。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyu、

    您越偏离高 Vs+和低 GND 的理想值、器件消耗的电流就越大。

    谢谢!

    卡兰