This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:输入失调电压漂移最大值?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796509/tlv2171-input-offset-voltage-drift-maximum-value

器件型号:TLV2171

您好!

我们仅指定 了输入失调电压漂移的典型值、但最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    最大值仅在器件在生产时根据规格进行测试时才会列在数据表中。 该器件未在生产时针对最大值进行测试。 典型值通常为+/-一个标准差、68%的器件的输入失调电压漂移将小于典型值。

    有关信息、请参阅以下 TI 高精度实验室视频: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-vos-and-ib

    此致、
    Bala Ravi