主题中讨论的其他器件: TLV171、 LM2904B-Q1、 LM2904
我对输出端接地短路情况下的 TLV171QDBVRQ1运算放大器短路电流有疑问。
我们正在项目中使用 TI 的运算放大器,但我们只能在一个条件下使用。
在写入的数据表中、ISC=25mA、那么我想知道这个运算放大器短路是否受到保护?、如果我的电源电压为36V。
在不超过150度 CEL 的情况下、它可以在多长时间内维持这种接地短路情况。 结温 我们的环境温度为115°CEL。
请通过提供 SCG 期间 IT 可维持的时间段来解决此问题。