This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:I2C 最小时钟速率

Guru**** 2797795 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789105/ina226-i2c-minimum-clock-rate

器件型号:INA226

INA226最小 I2C 时钟速率是否真的为1kHz、如数据表的表3所示?  注(1)相当模糊。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您来到这个论坛来解决这个问题。

    最小 I2C 时钟速率是一个输入规格。 这意味着 INA226能够工作的最慢时钟速率(由主器件控制)为1kHz。 注(1)阐明了我们在量产过程中不会测试 I2C 总线时序规格、正如我们在电气特性(EC)表中针对许多规格所做的那样。 因此、无法以我们在 EC 表(第6.5节)中控制最大和最小规格的方式来保证它们。

    因此、要回答您的问题、最小 I2C 时钟速率应为1kHz。 根据注释(1)中提到的统计分析、将会有一些裕度、但以略高于1kHz 的频率运行时钟速率将提供最佳的稳健性。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我确实想确认、对于时序表的最大和最小规格有很高的把握、因为这是一个成熟的过程、我们可以进行仿真以获得理论限制。 根据注释(1)进行表征后、我们可以增加更多裕度。

    希望这对您有所帮助、由于您尚未回复、我将此帖子标记为已解决、但如果您有更多问题、请返回。

    此致、
    Peter