This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:尝试获取"基本电路连接"要工作...

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824693/xtr110-trying-to-get-the-basic-circuit-connection-to-work

器件型号:XTR110

我在 XTR110数据表的图1 (第6页)中接通了基本电路连接。  

电源电压为+24伏(在引脚16和2之间)。 此外、使用12v 运行电路、因为24V 通过我的负载电阻器泵的功率太大(此时为1K)。

输入电压是使用 Vcc/GND 上的电位计创建的(注意不要超过10V 的输入电压)。

输出进入 FQ27P06 (增强模式) MOSFET 的栅极;我在这里还使用了 IRF9560。 电源连接到 Vcc (24V 或12v)。 漏极通过1K 电阻接地。

施加功率后、我会在1K 电阻器上下降整个24V/12v。 POT 位置(XTR110的电压输入范围为0-10V、无变化。 测量引脚14上的输出时、我始终会看到1.35V 电压(与电源电压无关)。

引脚1和13位于 Vcc 处(或下面的一小部分)。

零调整、量程调整和4mA 量程是浮动的、16mA 量程接地。 VREF 调整为悬空。

更改 POT 值不会影响负载电阻器上的压降。

有什么想法我做了什么错?  (BTW、我已经尝试过两个单独的 IC、它们都产生相同的结果)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    感谢您发帖。 您是否绘制了此原理图? 您能照一下这张照片并与我分享吗? 它将更易于遵循。  对于0-10V 输入、您的预期输出是什么? 图1底部的表将概述不同的选项。 我希望确保所有组件都正确连接(原理图将在这里有所帮助)。

    对于12V 电源、XTR110的电源电压范围为13.5V 至40V。  

    我找不到 IRF9560的数据表、我们需要确保栅源电压> Vcc。  

    您如何测量输出? RL 上的 DMM?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与 XTR110数据表中的原理图完全相同。 图1、第6页("基本电路连接")。

    对于 Vcc、我得到的结果完全相同。 不同之处在于、我必须并联两个2k (1/4W)电阻器(1k 1/4W 过小、我没有任何1/2W 电阻器;1K 会变得相当热)。

    是的、我在 RL 上放置了一个 DMM。 变化不大。 无论 Vin 值(0-10V)如何、始终固定在 Vcc 上。

    IRF9540:

    漏源电压 VDS - 100V

    栅源电压 VGS±20V

    FQP27P06:

    VDSS 漏源电压-60V

    VGSS 栅源电压 ±25V

    我将了解我是否可以挖掘15V 电源、尽管24V 似乎是一致性电压的理念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    您是否使用15V 电源尝试过此操作? 只要连接完全如图1所示、就不应存在问题。 您是否尝试使用其他 XTR110? 也许做一个交换可以让我们在这里有一些见解。

    Tamara