This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501:电源输入。 输出振荡

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822702/tlv3501-tlv3501-pluse-input-output-oscillation

器件型号:TLV3501

您好、先生:

  我使用高速比较 器 TLV3501。 但是、当我使用直流单输入,它可以使 Vpp=20mV 时、器件可以输出正常的波形。、但当我使用单个脉冲时、Vpp 必须超过200mV。 否则 、振荡。和我向 输入添加反馈电容形式输出。、但效果并不理想

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我介绍一下您的设计的更多信息吗?

    您输入的输入共模和脉宽是多少?  

    2.您使用的是什么值反馈电容器? 您是反馈到反相还是非反相终端?  

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据上述上一篇文章、您能向我们提供有关您的设计的更多信息吗?

    如果明天没有回复、我们将因不活动而关闭帖子。

    此致、
    Jonny